PROFIBUS DP 配置文件
简介
依照低电压开关设备 (LSVG) PROFIBUS DP 配置文件,LTMR 控制器兼容电机管理启动器 (MMS) 设备类。
这些设备的循环数据使用信号沿触发的信号。
运行状态
|
顺序 |
描述 |
|---|---|
|
0 |
设备已关闭(无电流,无内部存储的开启命令) |
|
1 |
已激活正向/反向命令 |
|
1.1 |
- 已激活实际或内部存储的开启命令 |
|
1.2 |
- 在经过一段时间的延迟后,将测量电流 |
|
1.3 |
- 测量的电流以及实际和内部存储的开启命令(正向/反向运行)将影响确认信号“正向/反向运行”(将设置为高) |
|
2 |
已激活关闭命令 |
|
2.1 |
- 确认信号“正向/反向运行”将被清除为低 |
|
2.2 |
- 电机停止后,将不测量电流 |
|
2.3 |
- 无电流和无(内部)存储的开启命令会影响“关闭”信号 |
循环数据的类型和大小
所交换循环数据的大小和类型取决于在配置过程中是否选取了带 PKW 的模块。
下表给出了每个模块的循环数据的大小和类型。
|
模块 |
输入 |
输出 |
|
|---|---|---|---|
|
不带 |
MMC R |
10 个状态字节 (= 4 个状态字) |
6 个命令字节 (= 3 个命令字) |
|
MMC R EV40 |
|||
|
MMC L |
|||
|
MMC L EV40 |
|||
|
带 |
MMC R PKW |
10 个状态字节 (= 4 个状态字) + 8 个 PKW 输入字节 (= 4 个 PKW 输入字) |
6 个命令字节 (= 3 个命令字) + 8 个 PKW 输出字节 (= 4 个 PKW 输出字) |
|
MMC R PKW EV40 |
|||
|
MMC L PKW |
|||
|
MMC L PKW EV40 |
8 个状态字节和 6 个命令字节为所有模块共用。
带 PKW 的模块额外交换 8 个专门用于 PKW 功能的字节 PKW:DP V0 中的封装非循环访问。
循环数据格式
根据所用 PLC 平台的不同,循环数据字节的显示和组织方式会有所不同。
为了便于设置 LTMR,将依照以下格式对循环数据进行说明:
-
字节格式(例如,Siemens PLC 使用此格式)
-
字小端字节格式(例如,Premium PLC 使用此格式)
-
字大端字节格式(例如,Siemens PLC 使用此格式)