DOCA0131ZH-03

PROFIBUS DP 的诊断电报

概述

在以下情况下,由 LTMR 控制器发送诊断电报:

  • 节点地址发生更改,

  • 检测到系统关闭(由于电源循环、软件重启或监测程序),

  • 检测到错误或发生报警。

诊断电报的最大长度为 36 个字节。此信息对于 PROFIBUS DP 主设备(主站)配置很有用。

字节 0-9

DP V0 字节

DP V1 字节

字节名称

描述

0-5

0-5

PROFIBUS DP 标准诊断数据

 

6

6

头字节

设备相关的诊断,长度包含头

7

-

PROFIBUS DP 固件

PROFIBUS DP 固件版本,高字节

8

-

PROFIBUS DP 固件

PROFIBUS DP 固件版本,低字节

9

-

PROFIBUS DP 固件

PROFIBUS DP 固件版本,测试版本

-

7

-

DP V1:0x81= 状态,类型:诊断报警

-

8

-

DP V1:插槽编号,如 0x01

-

9

-

DP V1:0x81= 状态,类型:诊断报警

字节 10-13

DP V0 / DP V1 字节

字节名称

描述

10

制造商特定的 ID

模块标识符:

31:仅限 LTMR 控制器

32:带扩展模块的 LTMR 控制器

11

PROFIBUS DP 设备状态

PROFIBUS DP 现场总线处理程序的状态

11.0

本地/远程

0 = PROFIBUS DP 参数优先

1 = 本地设置的参数优先

11.1-11.6

保留

11.7 = 1

PROFIBUS DP 应用程序配置文件:

1 = 电机管理启动器

12

PROFIBUS DP 检测到的错误字节

13

PROFIBUS DP 信息和检测到的错误字节

通过内部通讯报告检测到的错误

13.0

1 = 电机正在运行时,接收到从 PROFIBUS DP 参数帧写入设置寄存器的尝试

13.1

1 = 电机未运行时,从 PROFIBUS DP 参数帧写入值时检测到错误

13.2

1 = 生成 PROFIBUS DP 诊断帧时检测到内部错误

13.3

1 = 内部循环数据交换(回调)检测到错误

13.4

1 = 检测到系统故障

13.5

1 = 节点地址发生更改

字节 14-35

DP V0 / DP V1 字节

字节名称

描述

14

寄存器 455 (455.8 - 455.15)

状态监控

15

寄存器 455 (455.0 - 455.7)

16

寄存器 456 (456.8 - 456.15)

17

寄存器 456 (456.0 - 456.7)

18

寄存器 457 (457.8 - 457.15)

19

寄存器 457 (457.0 - 457.7)

20

寄存器 460 (460.8 - 460.15)

报警监控

21

寄存器 460 (460.0 - 460.7)

22

寄存器 461 (461.8 - 15)

23

寄存器 461 (461.0 - 461.7)

24

寄存器 462 (462.8 - 462.15)

25

寄存器 462 (462.0 - 462.7)

26

保留

27

28

寄存器 451 (451.8 - 451.15)

脱扣监控

29

寄存器 451 (451.0 - 451.7)

30

寄存器 452 (452.8 - 452.15)

31

寄存器 452 (452.0 - 452.7)

32

寄存器 453 (453.8 - 453.15)

33

寄存器 453 (453.0 - 453.7)

34

保留

35

注: 有关寄存器的说明,请参阅 Register Map (Organization of Communication Variables) 中的“通讯变量”表。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?