DOCA0131ZH-03

用户映射变量

用户映射变量

用户映射变量的描述见下表:

用户映射变量组

寄存器

用户映射地址

800 到 899

用户映射值

900 到 999

寄存器

变量类型

读/写变量

800-898

字 [99]

用户映射地址设置

 

899

 

(保留)

 

寄存器

变量类型

读/写变量

900-998

字 [99]

用户映射值

 

999

 

(保留)

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?