DOCA0131ZH-03

配置变量

配置概述

配置变量根据以下条件进行分组:

配置变量组

寄存器

配置

540 至 649

设置

650 至 699

配置变量

配置变量的描述见下表:

寄存器

变量类型

读/写变量

540

UInt

电机运行模式

2 = 2 线过载

3 = 3 线过载

4 = 2 线独立

5 = 3 线独立

6 = 2 线换向

7 = 3 线换向

8 = 2 线 2 步

9 = 3 线 2 步

10 = 2 线 2 速

11 = 3 线 2 速

256-511 = 自定义逻辑程序 (0-255)

B

541

UInt

电机转换超时(秒)

 

542-544

 

(保留)

 

545

Word

控制器交流输入设置寄存器

 

位 0-3 控制器交流逻辑输入配置 DT_ACInputSetting

位 4-15(保留)

546

UInt

热过载设置

B

位 0-2 电机温度传感器类型

0 = 无

1 = PTC 二进制

2 = PT100

3 = PTC 模拟

4 = NTC 模拟

位 3-4 热过载模式

0 = 定时

2 = 反向热保护

位 5-15(保留)

547

UInt

热过载定时限保护脱扣超时(秒)

 

548

(保留)

 

549

UInt

电机温度传感器脱扣阈值(x 0.1 欧姆)

 

550

UInt

电机温度传感器警报阈值(x 0.1 欧姆)

 

551

UInt

电机温度传感器脱扣阈值度数(°C)

 

552

UInt

电机温度传感器警报阈值度数(°C)

 

553

UInt

快速循环锁定超时(秒)

 

554

 

(保留)

 

555

UInt

电流相位丢失超时(x 0.1 秒)

 

556

UInt

过流脱扣超时(秒)

 

557

UInt

过流脱扣阈值 (% FLC)

 

558

UInt

过流警报阈值 (% FLC)

 

559

Word

接地电流脱扣配置

B

位 0 接地电流模式

位 1 启动时禁用接地脱扣

位 2-15(保留)

560

UInt

接地电流传感器一次电流

 

561

UInt

接地电流传感器二次电流

 

562

UInt

外部接地电流脱扣超时(x 0.01 秒)

 

563

UInt

外部接地电流脱扣阈值(x 0.01 A)

 

564

UInt

外部接地电流警报阈值(x 0.01 A)

 

565

UInt

电机标称电压(V)

1

566

UInt

电压相不平衡脱扣超时启动(x 0.1 秒)

1

567

UInt

电压相不平衡脱扣超时运行(x 0.1 秒)

1

568

UInt

电压相不平衡脱扣阈值 (% imb)

1

569

UInt

电压相不平衡警报阈值 (% imb)

1

570

UInt

过电压脱扣超时(x 0.1 秒)

1

571

UInt

过电压脱扣阈值(% Vnom)

1

572

UInt

过电压警报阈值(% Vnom)

1

573

UInt

欠压脱扣超时

1

574

UInt

欠电压脱扣阈值(% Vnom)

1

575

UInt

欠电压警报阈值(% Vnom)

1

576

UInt

电压相位丢失脱扣超时(x 0.1 秒)

1

577

Word

电压下降设置

1

位 0 -1 电压下降模式

0 = 无(出厂设置)

1 = 负载脱落

2 = 自动重启

位 3-15(保留)

578

UInt

负载脱落超时(秒)

1

579

UInt

电压下降阈值(% Vnom)

1

580

UInt

电压下降重启超时(秒)

1

581

UInt

电压下降重启阈值(% Vnom)

1

582

UInt

自动重启立即超时(x0.1 秒)

 

583

UInt

电机标称功率(x0.1 千瓦)

1

584

UInt

过功率脱扣超时(秒)

1

585

UInt

过功率脱扣阈值(% Pnom)

1

586

UInt

过功率警报阈值(% Pnom)

1

587

UInt

欠功率脱扣超时(秒)

1

588

UInt

欠功率脱扣阈值(% Pnom)

1

589

UInt

欠功率警报阈值(% Pnom)

1

590

UInt

欠功率因子脱扣超时(x 0.1 秒)

1

591

UInt

欠功率因子脱扣阈值(x 0.01 PF)

1

592

UInt

欠功率因子警报阈值(x 0.01 PF)

1

593

UInt

过功率因子脱扣超时(x 0.1 秒)

1

594

UInt

过功率因子脱扣阈值(x 0.01 PF)

1

595

UInt

过功率因子警报阈值(x 0.01 PF)

1

596

UInt

自动重启延时超时(秒)

 

597-599

(保留)

 

600

(无意义)

 

601

Word

常规配置寄存器 1

 

位 0 需要控制器系统配置

0 = 退出配置菜单

1 = 转至配置菜单

A

位 1-7(保留)

 

控制模式配置,位 8-10(1 位已设置为 1):

 

通过 HMI 键盘启用进行位 8 配置

 

通过 HMI 工程工具启用进行位 9 配置

 

通过网络端口启用进行位 10 配置

 

位 11 电机星形三角连接

B

位 12 电机相位序列

0 = A-B-C

1 = A-B-C

 

位 13-14 电机相位 DT_PhaseNumber

B

位 15 电机辅助风扇冷却(出厂设置 = 0)

 

602

Word

常规配置寄存器 2

 

位 0-2 脱扣复位模式 DT_ResetMode

C

位 3 HMI 端口校验位设置

0 = 无

1 = 偶(出厂设置)

 

位 4-8(保留)

 

位 9 HMI 端口字节存储次序设置

 

位 10 网络端口字节存储次序设置

 

位 11 HMI 电机状态 LED 颜色

 

位 12-15(保留)

 

603

Ulnt

HMI 端口地址设置

 

604

Ulnt

HMI 端口波特率设置(波特)

 

605

(保留)

 

606

Ulnt

电机脱扣等级(秒)

 

607

 

(保留)

 

608

Ulnt

热过载脱扣复位阈值(% 脱扣等级)

 

609

Ulnt

热过载警报阈值(% 脱扣等级)

 

610

UInt

内部接地电流脱扣超时(x 0.1 秒)

 

611

UInt

内部接地电流脱扣阈值(% FLCmin)

 

612

UInt

内部接地电流报警阈值(% FLCmin)

 

613

UInt

电流相不平衡脱扣超时启动(x 0.1 秒)

 

614

UInt

电流相不平衡脱扣超时运行(x 0.1 秒)

 

615

UInt

电流相不平衡脱扣阈值 (% imb)

 

616

UInt

电流相不平衡警报阈值 (% imb)

 

617

UInt

堵转脱扣超时(秒)

 

618

UInt

堵转脱扣阈值 (% FLC)

 

619

UInt

堵转警报阈值 (% FLC)

 

620

UInt

欠流脱扣超时(秒)

 

621

UInt

欠流脱扣阈值 (% FLC)

 

622

UInt

欠流警报阈值 (% FLC)

 

623

UInt

长启动脱扣超时(秒)

 

624

UInt

长启动脱扣阈值(% FLC)

 

625

 

(保留)

 

626

UInt

HMI 显示屏对比度设置

 

位 0-7 HMI 显示屏对比度设置

 

位 8-15 HMI 显示屏亮度设置

 

627

UInt

电流接触器额定值(0.1 A)

 

628

UInt

负载 CT 一次电流

B

629

UInt

负载 CT 二次电流

B

630

UInt

负载 CT 多路(通路)

B

631

Word

脱扣启用寄存器 1

 

位 0-1(保留)

 

位 2 接地电流脱扣启用

 

位 3 热过载脱扣启用

 

位 4 长启动脱扣启用

 

位 5 堵转脱扣启用

 

位 6 电流相不平衡脱扣启用

 

位 7 欠流脱扣启用

 

8 位(保留)

 

位 9自检启用

0 = 禁用

1 = 启用(出厂设置)

 

位 10 HMI 端口脱扣启用

 

位 11-14(保留)

 

位 15 网络端口脱扣启用

 

632

Word

警报启用寄存器 1

 

位 0(无意义)

 

位 1(保留)

 

位 2 接地电流警报启用

 

位 3 热过载警报启用

 

位 4(保留)

 

位 5 堵转警报启用

 

位 6 电流相不平衡警报启用

 

位 7 欠流警报启用

 

位 8-9(保留)

 

位 10 HMI 端口警报启用

 

位 11控制器内部温度警报启用

 

位 12-14(保留)

 

位 15 网络端口警报启用

 

633

Word

脱扣启用寄存器 2

 

位 0(保留)

 

位 1 诊断脱扣启用

 

位 2 接线脱扣启用

 

位 3 过流脱扣启用

 

位 4 电流相丢失脱扣启用

 

位 5 电流相位逆序脱扣启用

 

位 6 电机温度传感器脱扣启用

 

位 7 电压相不平衡脱扣启用

1

位 8 电压相丢失脱扣启用

1

位 9 电压相位逆序脱扣启用

1

位 10 欠压脱扣启用

1

位 11 过压脱扣启用

1

位 12 欠功率脱扣启用

1

位 13 过功率脱扣启用

1

位 14 欠功率因子脱扣启用

1

位 15 过功率因子脱扣启用

1

634

Word

警报启用寄存器 2

 

位 0(保留)

 

位 1 诊断警报启用

 

位 2(保留)

 

位 3 过流警报启用

 

位 4 电流相丢失警报启用

 

位 5(保留)

 

位 6 电机温度传感器警报启用

 

位 7 电压相不平衡警报启用

1

位 8 电压相丢失警报启用

1

位 9(保留)

1

位 10 欠压警报启用

1

位 11 过压警报启用

1

位 12 欠功率警报启用

1

位 13 过功率警报启用

1

位 14 欠功率因子警报启用

1

位 15 过功率因子警报启用

1

635-6

(保留)

 

637

UInt

自动复位尝试组 1 设置(复位次数)

 

638

UInt

自动复位组 1 超时(秒)

 

639

UInt

自动复位尝试组 2 设置(复位次数)

 

640

UInt

自动复位组 2 超时(秒)

 

641

UInt

自动复位尝试组 3 设置(复位次数)

 

642

UInt

自动复位组 3 超时(秒)

 

643

UInt

电机步骤 1 到 2 超时 (x 0.1 s)

 

644

UInt

电机步骤 1 到 2 阈值(% FLC)

 

645

UInt

HMI 端口故障预置设置 DT_OutputFallbackStrategy

 

646-649

(保留)

 

设置变量

设置变量的描述见下表:

寄存器

变量类型

读/写变量

650

Word

HMI 语言设置寄存器:

 

位 0-4 HMI 语言设置 DT_Language5

 

位 5-15(无意义)

 

651

Word

HMI 显示器项目寄存器 1

 

位 0 HMI 显示器平均电流启用

 

位 1 HMI 显示器热容量水平启用

 

位 2 HMI 显示器 L1 电流启用

 

位 3 HMI 显示器 L2 电流启用

 

位 4 HMI 显示器 L3 电流启用

 

位 5 HMI 显示器接地电流启用

 

位 6 HMI 显示器电机状态启用

 

位 7 HMI 显示器电流相位失调启用

 

位 8 HMI 显示器运行时间启用

 

位 9 HMI 显示器 I/O 状态启用

 

位 10 HMI 显示器无功功率启用

 

位 11 HMI 显示器频率启用

 

位 12 HMI 显示器每小时启动次数启用

 

位 13 HMI 显示器控制模式启用

 

位 14 HMI 显示器启动统计启用

 

位 15 HMI 电机温度传感器启用

 

652

Ulnt

电机满载电流比率,FLC1(% FLCmax)

 

653

Ulnt

电机高速满载电流比,FLC1(% FLCmax)

 

654

Word

HMI 显示寄存器 2 项目

 

位 0 HMI 显示器 L1-L2 电压启用

1

位 1 HMI 显示器 L2-L3 电压启用

1

位 2 HMI 显示器 L3-L1 电压启用

1

位 3 HMI 显示器平均电压启用

1

位 4 HMI 显示器有功功率启用

1

位 5 HMI 显示器功耗启用

1

位 6 HMI 显示器功率因子启用

1

位 7 HMI 显示器平均电流比启用

 

位 8 HMI 显示器 L1 电流比启用

1

位 9 HMI 显示器 L2 电流比启用

1

位 10 HMI 显示器 L3 电流比启用

1

位 11 HMI 显示器剩余热容量启用

 

位 12 HMI 显示器脱扣 启用

 

位 13 HMI 显示器电压相不平衡启用

1

位 14 HMI 显示器日期启用

 

位 15 HMI 显示器时间启用

 

655-658

字 [4]

日期和时间设置 DT_DateTime

 

659

Word

HMI 显示寄存器 3 项目

 

位 0HMI 显示器温度传感器度数 CF

 

位 1-15(保留)

 

660-681

(保留)

 

682

Ulnt

网络端口故障预置设置 DT_OutputFallbackStrategy

 

683

Word

控制器设置寄存器

 

位 0-1(保留)

 

位 2 控制远程本地默认模式(使用 LTMCU

0 = 远程

1 = 本地

 

位 3(保留)

 

位 4 控制远程本地按钮启用(使用 LTMCU

0 = 禁用

1 = 启用

 

位 5-6 控制远程通道设置(使用 LTMCU

0 = 网络

1 = 端子板

2 = HMI

 

位 7(保留)

 

位 8 控制本地通道设置

0 = 端子板

1 = HMI

 

位 9 控制直接转换

0 = 转换期间需要停止

1 = 转换期间不需要停止

 

位 10 控制传输模式

0 = 干扰

1 = 无干扰

 

位 11 停止端子板禁用

0 = 启用

1 = 禁用

 

位 12 停止 HMI 禁用

0 = 启用

1 = 禁用

 

位 13-15(保留)

 

684-692

 

(保留)

 

693

Ulnt

网络端口通讯丢失超时 (x 0.01 s)(仅限 Modbus

 

694

Ulnt

网络端口奇偶校验设置(仅限 Modbus)

 

695

Ulnt

网络端口波特率设置(波特) DT_ExtBaudRate

 

696

Ulnt

网络端口地址设置

 

697-699

 

(无意义)

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?