DOCA0131ZH-03

标识和维护功能 (IMF)

IM 索引空间和分区

为了避免与总线中已安装的任何 PROFIBUS DP 设备之间的冲突,以及为了节约运行参数的地址空间,I&M 建议遵循 IEC 61158-6 中定义的 CALL_REQ 服务。

此服务(“加载域”上传/下载服务的一部分)可在设备的某个代表模块(例如,插槽 0)内独立于任何目录的任何代表模块内使用。其使用任何插槽内的索引 255,并打开一个单独的可寻址的子索引空间。对于 I&M 功能,介于 65000 和 65199 之间的子索引范围已被预留。子索引块称为 IM_Index。

CALL_REQ 服务需要多个头字节,以将可能的网络数据长度减少至 236 个字节。

对于 I&M 功能,使用了子索引 (IM_INDEX) 的以下块:

I&M0 - 必需的记录

支持通过 MS1(可选)或 MS2(必选)在 PROFIBUS DP 网络内传输 I&M 参数。只能读取 IM0_Index = 65000 的 I&M0 数据。不支持其他的 IM_Indices。

I&M0 记录的结构:

在固件启动期间,将使用相关信息来初始化此结构。PROFIBUS DPV1 主设备(主站)(MS1 或 MS2)可随时使用 CALL_REQ 机制读取此信息。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?