DOCA0355FR-01

Protection contre les déséquilibres de courant

Le tableau suivant présente la protection contre les déséquilibres de courant pour la communication Modbus RTU.

Adresse

Registre

No.

Code de fonction

L/E

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Description

0x0DF6

3575

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Alarme

  • 2 : Déclenchement

  • 3 : Alarme + Déclenchement

3

O

Paramètre de fonction

0x0DF7

3576

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%

UINT16

5-100
(intervalle 5)

20

O

Seuil d'activation

0x0DF8

3577

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

1-60000
(intervalle 1)

50

O

Temporisation

0x0DF9

3578

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

5-100
(intervalle 5)

20

O

Niveau d'alarme

0x0DFA

3579

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0 : Bouton de réinitialisation

  • Bit 1 : DI
  • Bit 2 : Communication
  • Bit 3 : Auto

3

O

Mode de réinitialisation

0x0DFB

3580

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

0-60000
(intervalle 1)

0

O

Délai de réinitialisation automatique

0x0DFC

3581

1

Réservé

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.