DOCA0355FR-01

Protection de surpuissance

Le tableau suivant présente la protection contre les surpuissances pour la communication Modbus RTU.

Adresse

Registre

No.

Code de fonction

L/E

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Description

0x0E5E

3679

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Alarme

  • 2 : Déclenchement

  • 3 : Alarme + Déclenchement

0

O

Paramètre de fonction

0x0E5F

3 680

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%P

%P = % de la puissance nominale.

La puissance nominale (Pn) est calculée par le LTMT main unit à partir des paramètres système : Pn = primaire VT * courant pleine charge.

Dans le cas de départs-moteurs à deux vitesses, la puissance nominale est :

  • Pn1 = primaire VT * courant pleine charge, lorsque le moteur tourne à la vitesse 1 ou faible vitesse

  • Pn2 = primaire VT * courant pleine charge à vitesse 2, lorsque le moteur tourne à la vitesse 2 ou grande vitesse

*

UINT16

20-1000
(intervalle 1)

110

O

Seuil d'activation

0x0E60

3681

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

1-60000
(intervalle 1)

1

O

Temporisation

0x0E61

3682

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%P

%P = % de la puissance nominale.

La puissance nominale (Pn) est calculée par le LTMT main unit à partir des paramètres système : Pn = primaire VT * courant pleine charge.

Dans le cas de départs-moteurs à deux vitesses, la puissance nominale est :

  • Pn1 = primaire VT * courant pleine charge, lorsque le moteur tourne à la vitesse 1 ou faible vitesse

  • Pn2 = primaire VT * courant pleine charge à vitesse 2, lorsque le moteur tourne à la vitesse 2 ou grande vitesse

*

UINT16

20-1000
(intervalle 1)

110

O

Niveau d'alarme

0x0E62

3683

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0 : Bouton de réinitialisation

  • Bit 1 : DI
  • Bit 2 : Communication
  • Bit 3 : Auto

3

O

Mode de réinitialisation

0x0E63

3684

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

0-60000
(intervalle 1)

0

O

Délai de réinitialisation automatique

0x0E64

3685

1

Réservé

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.