DOCA0355FR-01

Protection contre les sous-intensités de phase

Le tableau suivant présente la protection contre les intensités de phase insuffisantes pour la communication Modbus RTU.

Adresse

Registre

No.

Code de fonction

L/E

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Description

0x0DEE

3567

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Alarme
  • 2 : Déclenchement
  • 3 : Alarme et déclenchement

1

O

Paramètre de fonction

0x0DEF

3568

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%IFLC

UINT16

15-100
(intervalle 1)

50

O

Seuil d'activation

0x0DF0

3569

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

1-60000
(intervalle 1)

100

O

Temporisation

0x0DF1

3570

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%IFLC

UINT16

15-100
(intervalle 1)

50

O

Niveau d'alarme

0x0DF2

3571

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0 : Bouton de réinitialisation

  • Bit 1 : DI
  • Bit 2 : Communication
  • Bit 3 : Auto

8

O

Mode de réinitialisation

0x0DF3

3572

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

0-60000
(intervalle 1)

50

O

Délai de réinitialisation automatique

0x0DF4

3573

2

Réservé

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.