DOCA0355FR-01

Protection température

Le tableau suivant présente la protection en température du LTMT main unit.

Adresse

Registre

No.

Code de fonction

L/E

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Description

0x0ECD

3790

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Alarme

  • 2 : Déclenchement

  • 3 : Alarme + Déclenchement

0

O

Paramètre de fonction

0x0ECE

3791

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

°C

UINT16

250-1800
(intervalle 1)

1300

O

Seuil d'activvation PT100*

F

770-3560
(intervalle 1)

0x0ECF

3792

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

Ω

UINT16

2700-4000
(intervalle 1)

2700

O

Seuil d'activation PTC

0x0ED0

3793

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

Ω

UINT16

1600-2300
(intervalle 1)

1600

O

Réinitialisation du seuil d'activation PTC

0x0ED1

3794

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

1-60000
(intervalle 1)

10

O

Temporisation

0x0ED2

3795

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

°C

UINT16

250-1800
(intervalle 1)

1300

O

Niveau d'alarme PT100*

F

770-3560
(intervalle 1)

0x0ED3

3796

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0 : Bouton de réinitialisation

  • Bit 1 : DI
  • Bit 2 : Communication
  • Bit 3 : Auto

3

O

Mode de réinitialisation

0x0ED4

3797

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

UINT16

0-60000
(intervalle 1)

0

O

Délai de réinitialisation automatique

0x0ED5

3798

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0

UINT16

Réservé

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.