DOCA0355FR-01

Protection de type surintensité inverse normale

Le tableau suivant présente la protection de type surintensité inverse normale pour la communication Modbus RTU communication.

Adresse

Registre

No.

Code de fonction

L/E

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Description

0x0DD2

3539

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Alarme
  • 2 : Déclenchement
  • 3 : Alarme + Déclenchement

0

O

Paramètre de fonction

0x0DD3

3540

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%IFLC

UINT16

20-1000
(par pas de 1)

50

O

Seuil d'activation

0x0DD4

3541

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

1-200
(intervalle 1)

1

O

Multiplicateur de temps (TMS)

0x0DD5

3542

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%IFLC

UINT16

20-1000
(par pas de 1)

50

O

Niveau d'alarme

0x0DD6

3543

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0 : Bouton de réinitialisation

  • Bit 1 : DI
  • Bit 2 : Communication
  • Bit 3 : Auto

3

O

Mode de réinitialisation

0x0DD7

3544

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

0-60000
(intervalle 1)

0

O

Délai de réinitialisation automatique

0x0DD8

3545

1

Réservé

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.