DOCA0355FR-01

Nombre de démarrages maximum

Le tableau suivant indique le nombre maximum de démarrages pour la communication Modbus RTU.

Adresse

Registre

No.

Code de fonction

L/E

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Description

0x0EB6

3767

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Activer

1

O

Paramètre de fonction

0x0EB7

3768

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

1-30
(intervalle 1)

6

O

Démarrages permissifs

0x0EB8

3769

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

min

UINT16

15-60
(intervalle 1)

30

O

Heure de référence

0x0EB9

3770

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

min

UINT16

1-120
(intervalle 1)

5

O

Période d'inhibition

0x0EBA

3771

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

min

UINT16

0-120
(intervalle 1)

0

O

Temps entre démarrages

0x0EBB

3772

2

Réservé

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.