DOCA0355FR-01

Paramètres de port IHM du LTMT

Le tableau suivant présente les paramètres de port HMI pour la communication Modbus RTU.

Adresse

Registre

No.

Code de fonction

L/E

X Unité

Type

Plage Valeur par défaut

Svd

Description

0x112F

4400

1

0x03,0x10

L/E

1

UINT16

1-247
(intervalle 1)

1

O

Adresse de noeud

0x1130

4401

1

0x03,0x10

L/E

1

UINT16

0 : Aucun

1 : impaire

2 : Paire

2

O

Parité Modbus

0x1131

4402

1

0x03,0x10

L/E

1 bits/s

UINT16

0 : 2400

1 : 4800

2 : 9600

3 : 19200

4 : 38400

5 : 57600

6 : 115200

3

O

Débit de transmission

0x1132

4403

1

0x03,0x10

L/E

1

UINT16

0 : Par défaut

1 : Programmable

N

Touches de commande

0x1133

4404

1

0x03,0x10

L/E

1

s

UINT16

1-6000
(intervalle 1)

1

O

Timeout

0x1134 4405 1 0x03,0x10 L/E BITMAP

0 : Big-endian

1 : Little-endian

0 O Format octet

NOTE: Si LTMTCUF control operator unit est connecté sur le port HMI, le port HMI doit être configuré comme suit :
  • Adresse du noeud : 1

  • Débit en bauds : 19200 bits/s

  • Parité : Paire

  • Boutisme : Big-endian

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.