DOCA0355FR-01

Creux de tension

Le tableau suivant présente la protection contre les creux de tension pour la communication Modbus RTU.

Adresse

Registre

No.

Code de fonction

L/E

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Description

0x0EAD

3758

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Délestage
  • 2 : Redémarrage auto

0

O

Paramètre de fonction

0x0EAE

3759

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%Vn

UINT16

20-90
(intervalle 5)

90

O

Creux de tension

0x0EAF

3 760

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%Vn

UINT16

20-95
(intervalle 5)

95

O

Restauration de tension

0x0EB0

3761

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

s

UINT16

0-9999
(intervalle 1)

2

O

Temporisation de redémarrage creux de tension

0x0EB1

3762

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

s

UINT16

0-301
(intervalle 1)

4

O

Expiration de délai redémarrage différé

0x0EB2

3763

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Activer

0

O

DI ARRET Bypass

0x0EB3

3764

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

0-4
(intervalle 1)

2

O

Expiration de délai redémarrage immédiat

0x0EB4

3765

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

s

UINT16

1-9999
(intervalle 1)

10

O

Expiration de délai délestage

0x0EB5

3766

1

Réservé

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.