DOCA0355FR-01

Données de module analogique

Le tableau suivant présente les données de module analogique pour la communication Modbus RTU.

Adresse

Registre

No.

Code de fonction

L/E

X

Unité

Type

Svd

Description

0x15D1

5586

1

0x03

L

0,1

mA

INT16

N

Entrée analogique 1

0x15D2

5587

1

0x03

L

0,1

mA

INT16

N

Entrée analogique 2

0x15D3

5588

1

0x03

L

0,1

mA

INT16

N

Entrée analogique 3

0x15D4

5589

1

0x03

L

0,1

mA

INT16

N

Entrée analogique 4

0x15D5

5590

4

Réservé

0x15D9

5594

1

0x03

L

0,1

mA

INT16

N

Sortie analogique 1

0x15DA

5595

1

0x03

L

0,1

mA

INT16

N

Sortie analogique 2

0x15DB

5596

2

Réservé

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.