DOCA0355FR-01

Données statistiques

Le tableau suivant présente les données statistiques pour la communication Modbus RTU.

Adresse

Registre

No.

Code de fonction

L/E

X

Unité

Type

Svd

Description

0x1676

5751

1

0x03

L

1

ms

UINT16

N

Temporisateur 1 - Valeur réelle

0x1677

5752

1

0x03

L

1

ms

UINT16

N

Temporisateur 2 - Valeur réelle

0x1678

5753

1

0x03

L

1

ms

UINT16

N

Temporisateur 3 - Valeur réelle

0x1679

5754

1

0x03

L

1

ms

UINT16

N

Temporisateur 4 - Valeur réelle

0x167A

5755

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur 1 - Valeur réelle

0x167B

5756

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur 2 - Valeur réelle

0x167C

5757

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur 3 - Valeur réelle

0x167D

5758

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur 4 - Valeur réelle

0x167E

5759

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements surcharge thermique

0x167F

5 760

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements rotor verrouillé

0x1680

5761

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements rotor calé

0x1681

5762

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements surintensité à temps défini

0x1682

5763

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements surintensité inverse normale

0x1683

5764

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements surintensité court retard

0x1684

5765

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements défaut de terre calculé

0x1685

5766

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements défaut de terre mesuré

0x1686

5767

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements sous-intensité de phase

0x1687

5768

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements déséquilibre de courant

0x1688

5769

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements perte de phase de courant

0x1689

5770

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements inversion de phase de courant

0x168A

5771

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements sous-tension de phase

0x168B

5772

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements surtension de phase

0x168C

5773

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements perte de phase de tension

0x168D

5774

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements déséquilibre de tension

0x168E

5775

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements inversion de tension de phase

0x168F

5776

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements sous-fréquence

0x1690

5777

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements surfréquence

0x1691

5778

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements temps de démarrage excessif

0x1692

5779

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements perte de communication

0x1693

5780

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements température LTMT Main Unit

0x1694

5781

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements sous-puissance

0x1695

5782

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements surpuissance

0x1696

5783

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements sous-facteur de puissance

0x1697

5784

1

Réservé

0x1698

5785

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements interne équipement

0x1699

5786

1

0x03

L

1

UINT16

N

HMI compteur de coupures dues à une perte de communication

0x169A-0x169D

5787-5790

1

Réservé

0x169E

5791

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements interverrouillage DI 1

0x169F

5792

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements interverrouillage DI 2

0x16A0

5793

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements interverrouillage DI 3

0x16A1

5794

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements interverrouillage DI 4

0x16A2

5795

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements interverrouillage DI 5

0x16A3

5796

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements interverrouillage DI 6

0x16A4

5797

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements interverrouillage DI 7

0x16A5

5798

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements interverrouillage DI 8

0x16A6

5799

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements interverrouillage DI 9

0x16A7

5800

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements interverrouillage DI 10

0x16A8

5801

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements interverrouillage DI 11

0x16A9

5802

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements interverrouillage DI 12

0x16AA

5803

1

Réservé

0x16AF-0x16C1

5807–5822

1

Réservé

0x16BE

5823

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements entrée analogique 1

0x16BF

5824

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements entrée analogique 2

0x16C0

5825

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements entrée analogique 3

0x16C1

5826

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements entrée analogique 4

0x16C2

5827

1

0x03

L

1

UINT16

N

Sortie analogique 1

@Updated D5

0x16C3

5828

1

0x03

L

1

UINT16

N

Sortie analogique 2

@Updated D5

0x16C4

5829

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements détection d'erreur arrêt moteur

0x16C5

5830

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements test logique interrompu

0x16C6

5831

1

0x03

L

1

UINT16

N

Compteur de déclenchements bouton de réinitialisation bloqué

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.