DOCA0355FR-01

Protection de surintensité à temps défini

Le tableau suivant répertorie les protections de surintensité à temps défini pour la communication Modbus RTU.

Adresse

Registre

No.

Code de fonction

L/E

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Description

0x0DCA

3531

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Alarme

  • 2 : Déclenchement

  • 3 : Alarme + Déclenchement

2

O

Paramètre de fonction

0x0DCB

3532

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%IFLC

UINT16

20-1000
(par pas de 1)

110

O

Seuil d'activation

0x0DCC

3533

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

1-60000
(intervalle 1)

300

O

Temporisation pendant le démarrage moteur (TpS)

0x0DCD

3534

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

1-60000
(intervalle 1)

200

O

Temporisation pendant le fonctionnement du moteur (TpR)

0x0DCE

3535

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%IFLC

UINT16

20-1000
(par pas de 1)

110

O

Niveau d'alarme

0x0DCF

3536

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0 : Bouton de réinitialisation

  • Bit 1 : DI
  • Bit 2 : Communication
  • Bit 3 : Auto

3

O

Mode de réinitialisation

0x0DD0

3537

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

0-60000
(intervalle 1)

0

O

Délai de réinitialisation automatique

0x0DD1

3538

1

Réservé

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.