DOCA0355FR-01

Protection contre les déséquilibres de tension

Le tableau suivant présente la protection contre les déséquilibres de tension pour la communication Modbus RTU.

Adresse

Registre

No.

Code de fonction

L/E

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Description

0x0E3D

3646

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Alarme

  • 2 : Déclenchement

  • 3 : Alarme + Déclenchement

3

O

Paramètre de fonction

0x0E3E

3647

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%Vn

UINT16

5-50
(intervalle 5)

10

O

Seuil d'activation

0x0E3F

3648

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

1-60000
(intervalle 1)

100

O

Temporisation

0x0E40

3649

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

5-50
(intervalle 5)

10

N

Niveau d'alarme

0x0E41

3650

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0 : Bouton de réinitialisation

  • Bit 1 : DI
  • Bit 2 : Communication
  • Bit 3 : Auto

3

O

Mode de réinitialisation

0x0E42

3651

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

0-60000
(intervalle 1)

0

O

Délai de réinitialisation automatique

0x0E43

3652

1

Réservé

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.