DOCA0355FR-01

Protection contre les surcharges thermiques

Le tableau suivant présente la protection contre les surcharges thermiques pour la communication Modbus RTU.

Adresse

Registre

No.

Code de fonction

L/E

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Description

0x0DAC

3501

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Alarme

  • 2 : Déclenchement

  • 3 : Alarme + Déclenchement

3

O

Paramètre de fonction

0x0DAD

3502

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,01

UINT16

100-150
(intervalle 5)

115

O

Facteur de service

0x0DAE

3503

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

5-40
(intervalle 5)

10

O

Classe de déclenchement

0x0DAF

3504

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%TM*

UINT16

80-100
(intervalle 5)

80

O

Niveau d'alarme

0x0DB0

3505

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0 : Bouton de réinitialisation

  • Bit 1 : DI

  • Bit 2 : Communication

  • Bit 3 : Auto

8

O

Mode de réinitialisation*

0x0DB1

3506

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%TM*

UINT16

30-95
(intervalle 5)

90

O

Niveau de réinitialisation thermique

0x0DB2

3507

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%TM*

UINT16

5-100
(intervalle 5)

90

O

Niveau d'inhibition démarrage

0x0DB3

3508

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Activer

0

O

Fonction de refroidissement

0x0DB4

3509

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

0-60000
(intervalle 1)

0

O

Temps de refroidissement

0x0DB5

3510

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Activer

0

O

Fonction pause

0x0DB6

3511

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

0-60000
(intervalle 1)

0

O

Temps de pause

0x0DB7

3512

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Activer

0

O

Fonction blocage

0x0DB8

3513

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%TM*

UINT16

80-95
(intervalle 5)

80

O

Niveau blocage

0x0DB9

3514

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

0-60000
(intervalle 1)

0

O

Temps blocage

0x0DBA

3515

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Activer

0

O

Ventilateur auxiliaire

0x0DBB

3516

3

Réservé

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.