DOCA0355FR-01

Paramètres Modbus RTU

Le tableau suivant présente les paramètres Modbus RTU pour la communication Modbus RTU.

Adresse

Registre

No.

Code de fonction

L/E

X Unité

Type

Plage Valeur par défaut

Svd

Description

0x1129

4394

1

0x03,
0x10

L/E

1

UINT16

1-247
(intervalle 1)

1

O

Adresse de noeud

0x112A

4395

1

0x03,
0x10

L/E

1

UINT16

0 : Aucun

1 : impaire

2 : Paire

2

O

Parité

0x112B

4396

1

0x03,
0x10

L/E

1

bits/s

UINT16

0 : 2400

1 : 4800

2 : 9600

3 : 19200

4 : 38400

5 : 57600

6 : 115200

3

O

Débit de transmission

0x112C

4397

1

Réservé

0x112D

4398

1

0x03,
0x10

L/E

1

s

UINT16

1-60000
(intervalle 1)

1

O

Timeout*

0x112E

4399

1

0x03,
0x10

L/E

BITMAP

0 : Big-endian

1 : Little-endian

0

O

Format octet

Le TeSys Tera system détecte une perte ou une expiration de délai de communication après la période de temporisation. Une temporisation est mise en oeuvre suite à la détection d'une perte ou d'une expiration de délai de communication.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.