DOCA0355FR-01

Déclenchement terre mesuré

Le tableau indique les données mesurées de déclenchement sur défaut de terre pour la communication Modbus RTU.

Adresse

Registre

No.

Code de fonction

L/E

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Description

0x0DE7

3560

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Alarme
  • 2 : Déclenchement
  • 3 : Alarme et déclenchement

0

O

Paramètre de fonction

0x0DE8

3561

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

mA

UINT16

20-20000
(intervalle 10)

30

O

Seuil d'activation

0x0DE9

3562

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

1-60000
(intervalle 1)

1

O

Temporisation

0x0DEA

3563

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

mA

UINT16

20-20000
(intervalle 10)

30

O

Niveau d'alarme

0x0DEB

3564

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0 : Bouton de réinitialisation

  • Bit 1 : DI
  • Bit 2 : Communication
  • Bit 3 : Auto

3

O

Mode de réinitialisation

0x0DEC

3565

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

0-60000
(intervalle 1)

0

O

Délai de réinitialisation automatique

0x0DED

3566

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Activer

0

N

Fonction au démarrage du moteur

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.