DOCA0256DE-01

Schutz gegen Stromphasenumkehr

Die Tabelle enthält die Daten zum Stromphasenumkehr-Schutz für die PROFIBUS DP-Kommunikation.

Steckplatz Index

Byte-Offset

Größe (in Byte)

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Parametername

1 5

172

2

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Alarm
  • 2: Auslösung
  • 3: Alarm + Auslösung

2

J

Funktionseinstellung

1 5

174

2

R/W

0,1

s

UINT16

1-60000
(Schritt 1)

1

J

Verzögerung

1 5

176

2

R/W

1

BITMAP

  • Bit 0: Reset-Taster

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: Kommunikation

  • Bit 3: Autom.

3

J

Reset-Modus

1 5

178

2

R/W

0,1

s

UINT16

0-60000
(Schritt 1)

0

J

Autom. Reset-Verzögerung

1 5

180

2

Reserviert

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.