DOCA0256DE-01

PROFIBUS DP-Einstellungen

Die Tabelle enthält die PROFIBUS DP-Einstellungen für die PROFIBUS DP-Kommunikation.

Steckplatz Index

Byte-Offset

Größe (in Byte)

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Parametername

1 9

60

2

R/W

1

UINT16

2–126
(Schritt 1)

126

J

Adresse des Netzknotens

1 9

62

2

R/W

1

UINT16

0–1
(Schritt 1)

0

J

Endian
1 9

64

2

R/W

1

UINT16

  • 0: Standardeinstellung

  • 1: TeSys T

  • 2: Sonstige

0

J

Produktprofil
1 9

66

6

Reserviert

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.