DOCA0256DE-01

Stromunsymmetrie-Schutz

Die Tabelle enthält die Daten des Stromunsymmetrieschutzes für die PROFIBUS DP-Kommunikation.

Steckplatz Index

Byte-Offset

Größe (in Byte)

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Parametername

1 5

148

2

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Alarm
  • 2: Auslösung
  • 3: Alarm und Auslösung

3

J

Funktionseinstellung

1 5

150

2

R/W

1

%

UINT16

5–100
(Schritt 5)

20

J

Ansprechwert

1 5

152

2

R/W

0,1

s

UINT16

1–60000
(Schritt 1)

50

J

Verzögerung

1 5

154

2

R/W

1

%

UINT16

5–100
(Schritt 5)

20

J

Alarmstufe

1 5

156

2

R/W

1

BITMAP

  • Bit 0: Reset-Taste

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: Kommunikation

  • Bit 3: Autom.

3

J

Betriebsart Reset

1 5

158

2

R/W

0,1

s

UINT16

0–60000
(Schritt 1)

0

J

Autom. Reset-Verzögerung

1 5

160

2

Reserviert

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.