DOCA0256DE-01

Phasen-Unterstromschutz

Die Tabelle enthält die Daten des Phasen-Unterstromschutzes für die PROFIBUS DP-Kommunikation.

Steckplatz Index

Byte-Offset

Größe (in Byte)

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Parametername

1 5

132

2

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Alarm
  • 2: Auslösung
  • 3: Alarm und Auslösung

1

J

Funktionseinstellung

1 5

134

2

R/W

1

%IFLC*

UINT16

15–100
(Schritt 1)

50

J

Ansprechwert

1 5

136

2

R/W

0,1

s

UINT16

1–60000
(Schritt 1)

100

J

Verzögerung

1 5

138

2

R/W

1

%IFLC*

UINT16

15–100
(Schritt 1)

50

J

Alarmstufe

1 5

140

2

R/W

1

BITMAP

  • Bit 0: Reset-Taste

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: Kommunikation

  • Bit 3: Autom.

8

J

Betriebsart Reset

1 5

142

2

R/W

0,1

s

UINT16

0–60000
(Schritt 1)

50

J

Autom. Reset-Verzögerung

1 5

144

4

Reserviert

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.