DOCA0161FR-02

Degré de protection - IP••(IEC 60529)

Définit la protection de l'appareil contre la pénétration de corps solides et de liquides à l'aide de deux chiffres décrits dans la norme IEC 60529. Chaque chiffre correspond à un niveau de protection, 0 indiquant l'absence de protection.

  • Premier chiffre (0 à 6) : Protection contre la pénétration de corps étrangers solides. 1 correspond à la protection contre les objets d'un diamètres inférieur à 50 mm, 6 correspond à une protection totale contre la poussière.

  • Deuxième chiffre (0 à 8) : Protection contre la pénétration de liquides (eau). 1 correspond à une protection contre les gouttes d'eau qui tombent (condensation), 8 correspond à une protection en immersion continue.

Le boîtier des disjoncteurs à commande électrique TeSys Power - Giga assure un degré de protection minimum de IP40 (protection contre la pénétration d'objets de moins de 1 mm).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.