DOCA0161FR-02

Classe de déclenchement (CEI 60947-4-1)

La classe de déclenchement détermine la courbe de déclenchement du dispositif de protection thermique pour un départ-moteur. La norme définit les classes de déclenchement 5, 10, 20 et 30. Ces classes représentent les durées maximum (en secondes) de démarrage du moteur avec un courant de démarrage de 7,2 x Ir, où Ir est le paramètre de température indiqué sur la plaque de performance du moteur.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.