Test d’un appareil à commande rotative directe
Procédure Push-to-Trip
ATTENTION |
|---|
|
RISQUE DE DÉCLENCHEMENT INTEMPESTIF
Les essais de l'équipement ne doivent être effectués
que par un électricien qualifié.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
Lorsque vous testez le mécanisme de déclenchement, protégez-vous contre les éléments suivants :
-
Opérations perturbatrices
-
Activation d'alarmes appropriées
-
Déclenchement d'actions indésirables
Par exemple, le déclenchement de l'appareil avec le bouton push-to-trip peut entraîner le signalement de défauts ou d'actions correctives inappropriés (comme le basculement vers une autre alimentation).
Pour tester le mécanisme de déclenchement, procédez comme suit :
|
Étape |
Action |
Position |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Fermez l'appareil. |
I (ON) |
|
|
2 |
Appuyez sur le bouton push-to-trip. L'appareil se déclenche. |
Trip |
|
|
3 |
Actionnez la commande rotative dans le sens anti-horaire jusqu'à la position O (OFF). L'appareil est ouvert. |
O (OFF) |
|
|
4 |
Tournez la commande rotative dans le sens horaire de la position O (OFF) à la position I (ON). L'appareil est fermé. |
I (ON) |
|
ATTENTION