DOCA0161FR-02

Sortie statique

Sortie d'un relais constituée d'un composant électronique de type thyristor ou triac. La faible capacité de commutation signifie qu'un relais de puissance est requis. C'est le cas pour les sorties SDTAM.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.