DOCA0161FR-02

Mise hors tension de l'appareil

Capacité d'isolement

Les appareils TeSys GV5 / GV6 sont aptes au sectionnement à coupure pleinement apparente conformément aux normes IEC/EN 60947-1 et 2. La position O (OFF) de l'actionneur suffit à isoler l'appareil concerné.

Le marquage suivant sur la plaque de performance indique que l'appareil peut être isolé :

Pour confirmer cette capacité, les normes IEC/EN 60947-1 et 2 exigent des tests spécifiques de tenue aux chocs.

Les appareils TeSys GV5 / GV6 peuvent être verrouillés en position O (OFF) pour permettre des interventions hors tension conformément aux règles d’installation. L'appareil ne peut être verrouillé ouvert que s'il est en position O (OFF).

NOTE: Le verrouillage d'un appareil TeSys GV5 / GV6 en position ouvert est suffisant pour l'isoler.

Intervention pour maintenance et entretien sur site

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Consultez le document NFPA 70E ou CSA Z462, ou son équivalent local.
  • Seul un personnel qualifié est habilité à effectuer l’installation et l’entretien de cet appareil.
  • Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d’y travailler.
  • Utilisez toujours un appareil de détection de tension approprié pour vérifier que l'alimentation est coupée.
  • Replacez tous les dispositifs, les portes et les capots avant de mettre l’appareil sous tension.
  • Réparez l’installation immédiatement si un défaut d’isolation se produit pendant l’opération.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Coupez toutes les alimentations de l'équipement nécessitant une intervention. Pour une coupure d'alimentation partielle de l'installation, les règles d'installation et de sécurité exigent d'isoler et d'étiqueter clairement la partie subissant une intervention.

Maintenance à la suite d’un déclenchement sur défaut électrique

AVERTISSEMENT
RISQUE DE FERMETURE SUR DÉFAUT ÉLECTRIQUE
Ne refermez pas l'appareil sans vérifer et éventuellement réparer l’installation électrique aval.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le tableau suivant décrit la procédure à suivre après un déclenchement sur défaut électrique :

Étape

Action

1

Isolez l'entrée d'alimentation avant d'inspecter l'équipement électrique en aval.

2

Recherchez la cause du défaut détecté.

3

Examinez l'équipement en aval et effectuez les réparations nécessaires.

4

Inspecter l'équipement en cas de déclenchement sur court-circuit.

5

Refermez l'appareil.

NOTE: Le déclenchement d'une protection n'élimine pas la cause du défaut détecté sur l'équipement électrique aval.

Vérification des réglages

La vérification des réglages ne nécessite pas de précautions particulières. Les vérifications doivent être effectuées par du personnel qualifié.

Test de l'appareil

ATTENTION
RISQUE DE DÉCLENCHEMENT INTEMPESTIF
Seul un personnel qualifié doit effectuer les essais des protections.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Pour effectuer des tests de mécanismes de déclenchement, certaines précautions doivent être prises :

  • éviter les opérations perturbantes,

  • éviter les actions inappropriées ou le déclenchement d'alarmes.

Par exemple, le déclenchement de l'appareil avec le bouton push-to-trip peut entraîner le signalement de défauts ou d'actions correctives inappropriés (comme le basculement vers une autre alimentation).

Réglage du déclencheur

AVERTISSEMENT
RISQUE DE DÉCLENCHEMENT INTEMPESTIF OU D'ÉCHEC DE DÉCLENCHEMENT
Seul un personnel qualifié doit effectuer les réglages des protections.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

La modification des réglages du déclencheur exige une connaissance approfondie des règles d'installation et de sécurité.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.