DOCA0161FR-02

Contacts de signalisation

Présentation

Utilisez les contacts de signalisation pour afficher l'état de l'appareil à distance. Un modèle de contact de signalisation fournit les fonctions OF, SD ou SDE. La position du contact à l'intérieur du boîtier détermine cette fonction.

Les contacts de signalisation sont situés sous la face avant de l'appareil, dans un compartiment isolé des circuits d'alimentation. Il existe deux types de contact de signalisation :

  • Contact standard avec bornes à ressort

  • Contact de bas niveau avec bornes à vis

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service sur le site Web de Schneider Electric : NNZ4314501 Contacts de signalisation.

Contacts standard et à niveau bas

Les contacts standard et à niveau bas sont de type inverseur à point commun.

NC Contact normalement fermé

NO Contact normalement ouvert

Le tableau suivant décrit le fonctionnement des contacts secs standard et bas niveau :

Nom

Définition

Contact de signalisation d'ouverture/fermeture OF

Le contact OF indique la position (ouvert ou fermé) des contacts principaux de l'appareil.

Contact de signalisation de déclenchement SD

Le contact SD indique que l'appareil s’est déclenché pour une des raisons suivantes :

  • Actionnement du bouton de déclenchement

  • Actionnement du déclencheur voltmétrique sur manque de tension MN/UVR ou du déclencheur shunt MX/SHT

  • Protection contre la surcharge ou thermique

  • Protection court retard

  • Protection instantanée

  • Protection Déséquilibre de phase

Contact de défaut électrique SDE

Le contact SDE indique que l'appareil s’est déclenché sur un défaut électrique pour une des raisons suivantes :

  • Protection contre la surcharge ou thermique

  • Protection court retard

  • Protection instantanée

  • Protection Déséquilibre de phase

Fonctionnement des contacts de signalisation

Le tableau suivant indique la position des contacts de signalisation pour chaque position du maneton et des contacts principaux.

Nom

Numéro du contact

Position du maneton et des contacts

Position du maneton

Etat de l'appareil

OFF

ON

Déclenché sur un défaut électrique *

Déclenché par la protection MN/UVR, MX/SHT ou push-to-trip

Position du contact principal

Ouvert

fermé

Ouvert

Ouvert

Position du contact auxiliaire OF

•1–•2

fermé

Ouvert

fermé

fermé

•1–•4

Ouvert

fermé

Ouvert

Ouvert

Position du contact auxiliaire SD

•1–•2

fermé

fermé

Ouvert

Ouvert

•1–•4

Ouvert

Ouvert

fermé

fermé

Position du contact auxiliaire SDE

•1–•2

Ouvert

Ouvert

fermé

Ouvert

•1–•4

fermé

fermé

Ouvert

fermé

Schéma de câblage

Le diagramme est présenté avec les circuits hors tension, tous les dispositifs ouverts, raccordés et armés, et les relais en position normale.

Contacts de signalisation

Description

OF4/OF3/OF2/OF1

Contacts de signalisation ON/OFF du dispositif

SDE

Contact de signalisation de déclenchement sur défaut électrique (court-circuit, surcharge, déséquilibre de phase)

SD

Contact de signalisation de déclenchement

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.