DOCA0161FR-02

Etats de fonctionnement moteur

Présentation

Les appareils TeSys GV5 / GV6 partent du principe que l’application est en fonctionnement dès lors que le courant moteur dépasse 10 % du seuil Ir.

Deux états de fonctionnement sont définis :

  • Démarrage

  • Régime établi

Démarrage

L’application est considérée en cours de démarrage en fonction des critères suivants :

  • Début : Dès que le courant moteur franchit 10 % du seuil Ir (dans le sens positif).

  • Fin : Dès que le seuil Id atteint 1,5 x Ir et que la temporisation td est égale à 10 s (paramètres non réglables).

    Le dépassement de la temporisation de 10 s n’entraîne pas de déclenchement.

NOTE: Le déclencheur filtre le régime subtransitoire (première pointe de courant de 20 ms environ à la fermeture du contacteur). Cette pointe de courant n’est donc pas prise en compte pour évaluer le franchissement du seuil Id.

Régime établi

L’application est considérée en régime établi en fonction des critères suivants :

  • Début : Dès la fin du régime de démarrage

  • Fin : Dès le franchissement négatif de la limite de 10 % du seuil Ir par le courant moteur

Diagramme de fonctionnement

Les diagrammes suivants montrent les deux cas de transition entre le démarrage et le régime établi :

Etats de fonctionnement avec courant I < Id avant la fin de td

Etats de fonctionnement avec courant I > Id à la fin de td

A Etat des appareils TeSys GV5 / GV6 (vert : Position ON)

B Etat du contacteur (vert : Position ON)

C Courant dans le moteur

D État de fonctionnement : démarrage (vert : état actif)

E État de fonctionnement : régime établi (vert : état actif)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.