DOCA0161FR-02

Description du déclencheur

Présentation

Le déclencheur est adapté à la protection des départs-moteurs dans les applications standard.

Les courbes de déclenchement thermique sont calculées pour des moteurs auto-ventilés.

Les commutateurs rotatifs de réglage et les signalisations sont en face avant.

Description

Déclencheur TeSys GV5

Déclencheur TeSys GV6

A Voyants LED de signalisation

B Déséquilibre de phase

C Plombage du plastron de réglage

D Plage de réglages

E Seuil de déclenchement de protection instantanée (Ii)

F Courbe de déclenchement

G Cadran de réglage pour le seuil de déclenchement de la protection court retard (Isd)

H Réglage de la classe de déclenchement

I Cadran de réglage du seuil de protection contre la surcharge ou thermique (Ir)

LED de signalisation

Des voyants de signalisation en face avant indiquent l’état de fonctionnement du déclencheur.

Voyants de signalisation

Description

Voyant READY vert :

s'allume par impulsions lentes dès que le déclencheur électronique est prêt à protéger.

Voyant ALARM rouge

Voyant d’alarme de température de surcharge : S'allume en fixe lorsque l'image thermique du moteur dépasse 95 % de Ir.

Voyants de signalisation des courants de charge de l'appareil supérieurs à 30 A.

Fonctions de protection

L'illustration et le tableau suivants définissent les fonctions de protection assurées par le déclencheur :

Elément

Paramètre

Description

Réglable

Réglage par défaut

Activation de la fonction SDTAM

A

Ir

Seuil de déclenchement de la protection thermique ou contre surcharge

Oui

0,4 x In

Oui

B

Classe

Classe de déclenchement

Oui

10

Oui

C

Isd

Seuil de déclenchement de protection court retard

Oui

13 x Ir

Nb

D

tsd

Temporisation de protection court retard

Non

0,1 s

Non

E

Ii

Seuil de déclenchement de protection instantanée

Non

17 x In

Nb

Iunbal

Seuil de déclenchement de la protection contre les déséquilibres de phases

Nb

30 %

Oui

tunbal

Temporisation de la protection Déséquilibre de phase lors du démarrage

Nb

0,7 s

Oui

Temporisation de la protection Déséquilibre de phase en régime établi

Nb

4 s

Oui

L’étude de chaque fonction est détaillée dans les pages suivantes.

Configuration de la protection

Réglez le seuil de déclenchement de la protection thermique ou contre surcharge (Ir), le seuil de protection court retard (Isd)) et la classe de déclenchement (Class) à l'aide des sélecteurs de l’appareil.

Déclenchement réflexe

Le système de protection réflexe coupe les courants de défaut très élevés en déclenchant mécaniquement l'appareil avec un piston actionné directement par la pression produite dans l'appareil par un court-circuit. Ce piston actionne le mécanisme d'ouverture, ce qui provoque un déclenchement ultra-rapide de l’appareil.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.