DOCA0161FR-02

Ue : tension assignée d'emploi

Valeur de tension qui, combinée avec un courant assigné d'emploi, détermine l'application de l'équipement à laquelle les tests pertinents et les catégories d'utilisation font référence. Pour des équipements multiples, elle correspond généralement à la tension entre phases. C'est la tension continuelle maximum à laquelle l'équipement peut être utilisé.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?