DOCA0161FR-02

Ir : protection contre la surcharge ou thermique

Fonction de protection dans laquelle le seuil Ir réglable détermine une courbe de protection similaire à la courbe de protection thermique (courbe à temps inverse I2t). Cette courbe s'appuie généralement sur le paramètre Ir correspondant à un délai de déclenchement théoriquement infini (asymptote) et sur le point à 6 Ir auquel le temps de déclenchement dépend du calibre.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.