DOCA0161FR-02

Protection des départs-moteurs

Présentation

Les appareils TeSys GV5 / GV6 :

  • Assurent la protection des départs-moteurs à démarrage direct (c'est le type de départ-moteur le plus utilisé).

  • Intègrent les protections de base (surcharge, court-circuit et déséquilibre de phases) pour le départ-moteur.

  • Permettent la protection et la coordination des composants du départ-moteur conformes aux exigences des normes IEC/EN 60947-2 et IEC/EN 60947-4-1.

  • Sont utilisés pour créer des départs-moteurs avec deux appareils.

A Appareil TeSys GV5 / GV6

B Protection instantanée

C Protection contre les surcharges

D Contacteur

E Module de défaut thermique SDTAM

Caractéristiques définies par la norme IEC/EN 60947-4-1

Un départ-moteur doit satisfaire aux règles générales de la norme IEC/EN 60947-4-1, en particulier celles concernant la protection des contacteurs et des départs-moteurs.

Pour la protection, cette norme définit :

  • la coordination des protections des départs-moteurs,

  • la valeur de réglage de la classe de déclenchement,

  • la coordination d'isolement.

Coordination selon la norme IEC/EN 60947-4-1

Deux types de coordination sont autorisés :

  • Dans la coordination de type 1, une détérioration du contacteur et du relais est acceptée sous les conditions suivantes :

    • Le contacteur ou le démarreur n'occasionne pas de danger aux personnes ou aux installations.

    • Le démarreur est en mesure de fonctionner après réparation ou remplacement de pièces.

  • Dans la coordination de type 2, une légère soudure des contacts du contacteur ou du démarreur est admise si, après les essais de coordination de type 2 :

    • Ils sont facilement séparables.

    • Les fonctions des appareillages de protection et de commande sont ensuite opérationnelles sans réparation.

Pour garantir une coordination de type 2, la norme IEC/EN 60947-4-1 définit 3 essais de courant de défaut Id destinés à vérifier le bon comportement de l'équipement dans des conditions de surcharge et de court-circuit.

1 Zone surcharge Id < 10 In

2 Zone court-circuit impédant 10 In < Id < 50 In

3 Zone court-circuit Id > 50 In

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.