DOCA0161FR-02

Module de défaut thermique SDTAM

Présentation

Le module de défaut thermique SDTAM permet de gérer les déclenchements dus à des surcharges.

Le module de défaut thermique SDTAM reçoit des données en provenance du déclencheur par l'intermédiaire d'une liaison optique et génère les deux sorties suivantes :

  • Signalement de surcharge

  • Commande de contacteur moteur

Description

A Bornes de sortie

B Module de défaut thermique SDTAM

C Cadran de réglage du mode de fonctionnement

Caractéristiques

Le module de défaut thermique SDTAM présente les caractéristiques suivantes :

  • Tension : 24 à 415 VCA/VCC

  • Intensité :

    • Sorties actives : 80 mA maximum

    • Sorties inactives : 0,25 mA

Installation

Les emplacements d'installation du module de défaut thermique SDTAM varient d'un appareil à un autre.

TeSys GV5

TeSys GV6

Le module de défaut thermique SDTAM utilise le même emplacement que les équipements suivants :

  • Déclencheur voltmétrique sur tension insuffisante MN/UVR, déclencheur shunt MX/SHT, contact auxiliaire OF1 dans un appareil TeSys GV5.

  • Déclencheur voltmétrique sur tension insuffisante MN/UVR ou déclencheur shunt MX/SHT dans un appareil TeSys GV6.

Schéma de raccordement

Raccordez le module de défaut thermique SDTAM et ses deux sorties en stricte conformité avec le schéma de câblage.

Le diagramme est présenté avec les circuits hors tension, tous les dispositifs ouverts, raccordés et chargés, et les relais en position normale.

Elément

Description

SD1, SD3

Alimentation d'entrée du module de défaut thermique

SD2

Sortie du signal de défaut de surcharge. Cette sortie conserve son état jusqu'à la réinitialisation.

SD4

Sortie de commande contacteur

KM1

Contacteur LC1D ou LC1F

KA1

Relais de commande CA2 ou CAD

Affectation des sorties

Sortie 1 SD2/OUT1) : normalement ouverte, indique les défauts thermiques.

Sortie 2 SD4/OUT2) : normalement fermée, ouvre le contacteur KM1.

Les sorties sont activées 400 ms avant le déclenchement de l'appareil dans les cas suivants :

  • Protection contre la surcharge ou thermique

  • Protection Déséquilibre de phase

Commande contacteur

La commande contacteur par le signal de sortie 2 (SD4/OUT2) optimise la continuité de service et fournit en outre les avantages suivants :

  • Réduction du risque de détérioration du moteur.

  • L'activation de la sortie indique un fonctionnement anormal de l'application. Le fonctionnement anormal ne résulte pas d'une anomalie ou d'un défaut interne dans le départ-moteur.

  • La cause de ce fonctionnement anormal peut être temporaire (par exemple, une baisse de tension entraînant un temps de démarrage trop long).

Lorsque la cause de la surcharge ou du déséquilibre a disparu, l'équipement peut être remis sous tension.

NOTE: Pour commander un contacteur dont la consommation dépasse 80 mA, il est nécessaire de prévoir un relais.

Modes de fonctionnement

Le module de défaut thermique SDTAM incorpore un cadran de réglage du délai de réinitialisation automatique.

Pour remettre les sorties à l'état initial après activation :

  • Manuellement (cadran SDTAM en position OFF) après annulation de l'alimentation du module.

  • Automatiquement (cadran SDTAM sur l'un des réglages de temporisation) au bout d'un certain délai (de 1 à 15 minutes pour permettre le refroidissement du moteur).

Elément

Description

I

Courant moteur

Output 1

Sortie SDTAM du signal de défaut de surcharge

Output 2

Sortie SDTAM de commande contacteur

KM1

Contacteur moteur

Q

Appareil TeSys GV5 / GV6

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.