DOCA0161FR-02

Ui : tension d’isolement nominale

La tension assignée d'isolement d'un équipement est la valeur de tension à laquelle se réfèrent les tests diélectriques et les distances d'isolement. La valeur maximum de la tension assignée d'emploi ne doit en aucun cas dépasser celle de la tension assignée d'isolement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?