DOCA0161ES-02

Grado de protección: IP•• (IEC 60529)

Define la protección del dispositivo frente a la penetración de objetos sólidos y líquidos, mediante dos cifras especificadas en la norma IEC 60529. Cada cifra corresponde a un nivel de protección, donde 0 indica que no hay protección.

  • Primera cifra (de 0 a 6): Protección contra la penetración de objetos extraños sólidos. 1 corresponde a la protección contra objetos con un diámetro inferior a 50 mm; 6 corresponde a la protección total contra el polvo.

  • Segunda cifra (de 0 a 8): Protección contra la penetración de líquidos (agua). 1 corresponde a la protección contra la caída de gotas de agua (condensación); 8 corresponde a una inmersión continua.

La carcasa de los guardamotores TeSys Power - Giga proporciona como mínimo una protección IP40 (protección contra objetos menores de 1 mm).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.