Estados de funcionamiento del motor
Introducción
Los dispositivos TeSys GV5 / GV6 consideran que la aplicación está en funcionamiento a partir del salto positivo del umbral de disparo de 10 % de Ir por la corriente motor.
Se consideran dos regímenes de funcionamiento:
-
régimen de arranque
-
régimen permanente
Régimen de arranque
Se considera que la aplicación está en régimen de arranque de acuerdo con los siguientes criterios:
-
Inicio: En cuanto la corriente del motor supera el 10% del disparo Ir en dirección positiva.
-
Fin: En cuanto el disparo Id es igual a 1,5 × Ir y el retardo td es igual a 10 s (parámetros no ajustables).
Superar el retardo de 10 s no provoca el disparo.
Régimen permanente
Se considera que la aplicación está en régimen permanente de acuerdo con los siguientes criterios:
-
Inicio: En cuanto finaliza el arranque.
-
Fin: En cuanto la corriente del motor supera el 10% del disparo Ir en dirección negativa.
Diagrama de funcionamiento
El diagrama siguiente muestra los dos casos de transición entre el régimen de arranque y el permanente:
|
A Régimen de los dispositivos TeSys GV5 / GV6 (verde: posición ON) B Régimen del contactor (verde: posición ON) C Corriente en el motor D Régimen de funcionamiento: régimen de arranque (verde: estado activo) E Régimen de funcionamiento: régimen permanente (verde: estado activo) |
|