DOCA0161ES-02

Ue: tensión de servicio nominal

Valor de tensión que determina la aplicación del equipo junto con la corriente de servicio nominal, y al que hacen referencia las pruebas y las categorías de uso correspondientes. Para varios equipos, se indica generalmente como la tensión entre fases. Constituye la tensión continua máxima que el equipo puede utilizar.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.