DOCA0161ES-02

Clase de disparo (IEC 60947-4-1)

La clase de disparo determina la curva de disparo del dispositivo de protección térmica para un arranque de motor. La norma define las clases de disparo 5, 10, 20 y 30. Estas clases representan las duraciones máximas, en segundos, para el arranque del motor con una corriente de arranque de 7,2 x Ir, en donde Ir es la configuración térmica indicada en la placa de características del motor.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?