DOCA0161ES-02

Protección térmica

Protección contra las sobreintensidades siguiendo una curva de tiempo inversa l2t = constante, que define el incremento de temperatura máximo permitido para el motor. El disparo tiene lugar después de un retardo que disminuye con el aumento de corriente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?