DOCA0161ES-02

Disparo reflejo

Introducción

Los dispositivos TeSys GV5 / GV6 incorporan un exclusivo sistema de disparo reflejo.

Este sistema corta corrientes de defecto muy elevadas.

El dispositivo se dispara mecánicamente a través de un "pistón" que el cortocircuito acciona directamente.

Para cortocircuitos de nivel elevado, este sistema proporciona un corte más rápido, con lo que se garantiza la discriminación.

Las curvas de disparo reflejo dependen exclusivamente de la intensidad nominal del dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?