DOCA0161ES-02

Bobinas de disparo de tensión

Introducción

Los siguientes equipos auxiliares para bobinas de disparo funcionan de forma remota mediante un comando de disparo eléctrico:

  • Bobina de disparo por falta de tensión MN/UVR

  • Disparo por derivación de MX/SHT

NOTA: Se recomienda probar el funcionamiento de una bobina de disparo periódicamente; por ejemplo, cada seis meses.

Los equipos auxiliares para bobinas de disparo se instalan en la carcasa, bajo la parte frontal del dispositivo.

Descripción

Bobina de disparo por falta de tensión MN/UVR:

  • Dispara el dispositivo cuando la tensión es inferior a 0,35 veces la tensión nominal de la bobina.

    • Si la tensión se encuentra entre 0,35 y 0,7 veces la tensión nominal de la bobina, se puede producir un disparo, pero no es seguro.

    • Si la tensión se encuentra por encima de 0,7 veces la tensión nominal de la bobina, no se producirá ningún disparo.

  • Permite cerrar de nuevo el dispositivo cuando la tensión alcanza 0,85 veces la tensión nominal de la bobina.

Utilice este tipo de bobina de disparo para paradas de emergencia de seguridad.

Disparo por derivación de MX/SHT:

  • Dispara el dispositivo cuando la tensión es superior a 0,7 veces la tensión nominal de la bobina.

  • Funciona mediante señales de control de tipo impulso mantenidas durante ≥20 ms.

Características

Las características de los equipos auxiliares para bobinas de disparo cumplen las recomendaciones de las normas IEC/EN 60947-2.

Diagrama eléctrico

El diagrama se muestra con los circuitos sin tensión, con todos los dispositivos abiertos, conectados y cargados, y con los relés en posición normal.

Bobina de disparo por falta de tensión MN/UVR

Disparo por derivación de MX/SHT

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.