DOCA0161ES-02

Mando rotativo directo

Se trata de un mando de control para el interruptor automático. Posé las mismas tres posiciones I (ON), O (OFF) y DISPARO que el mando maneta. Ofrece las protecciones IP40 y IK07. Mantiene la idoneidad para el aislamiento y ofrece un cierre opcional mediante candado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?