DOCA0161ES-02

Unidad de control electrónica

Unidad de control que mide de forma continua la corriente que fluye entre cada fase y el neutro si es que este último está presente. Para MicroLogic, las medidas se aportan mediante sensores integrados ligados al convertidor analógico-digital con una frecuencia de muestreo elevada. El ASIC compara constantemente los valores de medición con las configuraciones de la protección. Si una configuración se ve rebasada, una liberación Mitop dispara el mecanismo de accionamiento del interruptor automático. Este tipo de unidad de control ofrece una mayor precisión de configuración del umbral y del retardo respecto a las unidades de control magnetotérmicas. Ofrece también una gama de funciones de protección más amplia.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?