DOCA0161ES-02

Ir: protección contra sobrecarga o térmica

Función de protección en donde el umbral ajustable Ir determina una curva de protección similar a la curva de protección térmica (curva de tiempo inverso I2t). La curva se determina generalmente en relación a la configuración Ir, que corresponde a un tiempo de disparo teóricamente infinito (asíntote) y en el punto en 6 Ir en el cual el tiempo de disparo depende de la intensidad nominal.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.