DOCA0161ES-02

Descripción de la unidad de control

Introducción

La unidad de control es adecuada para la protección de los arranques motores en aplicaciones estándar.

Las curvas de disparo térmico se calculan para motores autoventilados.

Los reguladores de ajuste y las señalizaciones se encuentran en la parte frontal.

Descripción

Unidad de control TeSys GV5

Unidad de control TeSys GV6

A Indicadores LED de señalización

B Desequilibrio de fases

C Precinto de la tapa de configuración

D Rango de ajuste

E Disparo de la protección de instantáneo (Ii)

F Curva de disparo

G Regulador de ajuste del disparo de la protección de corto retardo (Isd)

H Ajuste de clase de disparo

I Regulador de ajuste del disparo de la protección contra sobrecarga o térmica (Ir)

Indicadores LED de señalización

Los LED de señalización situados en la parte delantera indican el estado de funcionamiento de la unidad de control.

LED de señalización

Descripción

LED READY verde

Parpadea lentamente cuando la unidad de control electrónica está preparada para proporcionar protección.

LED ALARM rojo

LED de alarma de temperatura de sobrecarga: Muestra una luz fija cuando la imagen térmica del motor supera el 95% del ajuste Ir.

Los LED de señalización funcionan con corrientes de carga del dispositivo superiores a 30 A.

Funciones de protección

En la figura y la tabla siguientes se definen las funciones de protección realizadas por la unidad de control:

Elemento

Parámetro

Descripción

Ajustable

Ajuste por defecto

Activación SDTAM

A

Ir

Disparo de protección contra sobrecarga o térmica

0,4 × In

B

Clase

Clase de disparo

10

C

Isd

Disparo de la protección de corto retardo

13 × Ir

No

D

tsd

Retardo de tiempo de la protección de corto retardo

No

0,1 s

No

E

Ii

Disparo de la protección instantánea

No

17 × In

No

Iunbal

Disparo de la protección contra desequilibrio de fases

No

30%

tunbal

Retardo de la protección contra desequilibrio de fases durante el arranque

No

0,7 s

Temporización de protección contra desequilibrio de fases en régimen permanente

No

4 s

El estudio de cada función se detalla en las páginas siguientes.

Ajuste de la protección

Ajuste el disparo de la protección contra sobrecarga o térmica (Ir), el disparo de protección de corto retardo (Isd)) y la clase de disparo (Class) mediante los conmutadores del dispositivo.

Disparo reflejo

El sistema de protección refleja corta las corrientes de defecto muy elevadas disparando mecánicamente el dispositivo con un pistón accionado directamente por la presión producida en el dispositivo a causa de un cortocircuito. Este pistón acciona el mecanismo de apertura, lo que provoca un disparo ultrarrápido del dispositivo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.