DOCA0161ES-02

Liberación (IEC 60947-1)

Un dispositivo que se encuentra mecánicamente conectado al dispositivo de conmutación mecánico (por ejemplo un interruptor automático), que libera los medios de sujeción y permita la apertura o el cierre del dispositivo de conmutación. Para los interruptores automáticos, la liberación se encuentra por regla general integrada en la unidad de control.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?