DOCA0161FR-02

Test d’un appareil à commande rotative directe

Procédure Push-to-Trip

ATTENTION
RISQUE DE DÉCLENCHEMENT INTEMPESTIF
Les essais de l'équipement ne doivent être effectués que par un électricien qualifié.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Lorsque vous testez le mécanisme de déclenchement, protégez-vous contre les éléments suivants :

  • Opérations perturbatrices

  • Activation d'alarmes appropriées

  • Déclenchement d'actions indésirables

Par exemple, le déclenchement de l'appareil avec le bouton push-to-trip peut entraîner le signalement de défauts ou d'actions correctives inappropriés (comme le basculement vers une autre alimentation).

Pour tester le mécanisme de déclenchement, procédez comme suit :

Étape

Action

Position

1

Fermez l'appareil.

I (ON)

2

Appuyez sur le bouton push-to-trip.

L'appareil se déclenche.

Trip

3

Actionnez la commande rotative dans le sens anti-horaire jusqu'à la position O (OFF).

L'appareil est ouvert.

O (OFF)

4

Tournez la commande rotative dans le sens horaire de la position O (OFF) à la position I (ON).

L'appareil est fermé.

I (ON)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?